结果:找到"SCH BOM 自定义参数 SMT ",相关内容780条
- 来“爽”一下,自定义下单参数功能上线。
- 嘉立创PCB下单界面关健参数默认选项设置上线了:功能超级实用,好用,方便,用板厚初始始举例:如对于板厚,现在客户可以不默认任何板厚,解决了一些客户选错的问题,也解决一些客户,默认选项设置不是1.6,绝大部分是1.2这样就可以把默认选项设置为1.2,大家试试,超爽点击互动地址,可进行互动额点击前往
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 来“爽”一下,自定义下单参数功能上线。 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2024-06-26 15:25:00
- 自定义的网络标识符号,从库里拿出来的时候,全局网络名不自动显示
- 第一个网络标签是自己建立的,第二个是系统自带的。我的目的是自己建个3V3网络标签,方便操作。但当把3V3网络标签从库里拿出来,全局网络名不自动显示,还得手动打开,怎么解决。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自定义网络标识 发帖人:xxzs 发帖时间:2024-03-31 11:28:00
- “药丸形状”及其他形状,无法直接转换成挖槽区域
- 专业版EDA导入的DXF格式文件,“药丸”开孔,无法直接变更为挖槽区域。不知道选择板框层行不行。实在不想重新在EDA里面重新拼图了。怎么办???????
- 所属专栏: PCB设计 标签: 自定义形状 挖槽区域 发帖人:01巡查员 发帖时间:2023-10-13 17:46:00
- 什么时候eda专业版可以支持自定义BOM,导出类似InteractiveBOM
- 1.什么时候eda专业版可以支持自定义BOM导出呢?类似AD那样,有一些BOM模板,然后根据模板导出BOM,有时候BOM是需要一个固定格式的,里面包含一些信息,现在的虽然可以定义导出列,但是还是要手动调整bom2.专业版提供了焊接交互工具,但是必须在软件里面,不像InteractiveBOM那样,导出html,然后用其他设备打开,这样在某些场合更实用,或者可以安装插件,提供一些api自己定义插件也可以,像kicad那样
- 所属专栏: 原理图设计 标签: eda专业版,自定义BOM 发帖人:悠悠三千在 发帖时间:2022-09-27 15:18:00
- 搞个自定义图纸搞得好懵
- 看完教程,还是很懵。总是提示库重名,还是啥啥啥的,删了重建也不行。唉,用了10几年的ad,还是先用着吧。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自定义图纸 发帖人:工程师小二 发帖时间:2022-09-21 09:41:00
- 4层板耐压参数
- 诸位好,我想讨论的内容如下:1、厚度1.2mm的4层板,TOP层、PWR层、GND层、BOTTOM层;2、现项目PCB使用场景如下,三相四线400VAC电源;3、如果想在TOP层走L1火线,PWR层走L2火线、GND层走N线、BOTTOM层走L3火线;想知道此种情况下1.2mm的PCB板,各个层之间耐压参数,包括绝缘参数,工频耐压参数等是否满足要求。以上祝好
- 所属专栏: 技术交流 标签: 4层板 耐压参数 绝缘参数 工频耐压参数 发帖人:老罗威尔 发帖时间:2021-09-26 08:36:00
- 如何自定义元器件
- 第一次使用EDA,然后看使用手册,只有基础库和元件库可选,如果我要制作一个原理图的模块某个元器件是个小模块PCBA板,我要怎么自定义元器件呢?麻烦高手们指导下,谢谢。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 自定义元器件 发帖人:Asheng 发帖时间:2020-10-09 16:56:00
- 如何快速标注元件参数。
- 电路原理图上有元件的参数的,如何让丝印变成元件参数而不是元件的编号?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 参数 发帖人:别说话撩我 发帖时间:2019-10-07 01:25:00
- 由立创贴片时元件的Comment能不能按自己的写?
- 我们请立创贴片提供BOM时,元件的Comment与你SCH库不一样(如511)但DesignitemID还是立创库的(如0603510Ω(5100)1%)对你加工应该有没有影响?版主JLCSMT有这样例子:这里看Comment似乎没有按照立创Sch库格式填写,但是版主又说:按照上图第1处理解按照立创库Comment格式很重要(理解为不能自己改),再按照上图第2处理解为材料是按照立创“编号”为准的与Comment没什么关系(可以自己定义)。而且由此得到一个副产品:可以用你自己的封装(管脚要与立创的一致),只要你填写立创可贴片表里面的材料“编号”就可以了。这就相当于回答了我前面一个“改元件参数后...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SCH BOM 自定义参数 SMT 发帖人:southsun 发帖时间:2018-04-01 10:51:00
- 嘉立创生产工艺参数2018年1月19号更新!
- 嘉立创生产工艺参数2018年1月19号更新以下内容:一:重要信息展示在入口,让首页更有实用性二:开通了无密支付额度的修改功能,让付款的应用更加灵活,方便及实用三:网站首页上线,十多年来首次更新了嘉立创生产工艺参数,代表嘉立创在新的一年里会从不同的维度进入高精度多层板市场:
- 所属专栏: PCB打样 标签: 工艺参数 发帖人:limeng 发帖时间:2018-01-20 13:36:00
返回